This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803744/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我错误地将5V 连接到一个 GPIO 集作为 eZdsp F28335的输入。 之后、CCS 无法使用 JTAG 连接到电路板、并导致致命错误。 我试了一个星期,但没有解决。 但是、2个月后、我再次尝试、但没有更新任何软件或硬件、现在它可以正常工作了! 我知道我的问题太笼统了、但我真的很想知道会导致这种暂时故障的可能性。 感谢您分享您的意见。 此外、在这种情况发生后、我是否可以信任该电路板?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕勒姆、

    对于施加到1个 GPIO 的5V 电压、损坏器件的电压取决于该信号的电流驱动量。

    本页在数据表 http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28335/datasheet/specifications-tsprs230-8232004304361#tsprs230_8232004304361中 有 ESD 二极管在器件损坏之前可以承受的钳位电流参数。   

    每个引脚在有损坏风险之前可接受高达2mA 的电流。

    假设违反此规定、损坏可能是相关 GPIO 的任何内容现在处于开路状态(内部走线被破坏)、较高的有效电流消耗、从而损坏器件的其他部分。

    如果您使用器件/电路板进行调试或评估、并且它现在正在使用、它实际上取决于您的环境。  理想情况下、您应该替换它、但如果您执行代码执行分析等操作、或者器件内部的其他操作、则很可能可以继续。  

    但是、如果有高压组件受到控制、我会重新考虑、因为 MCU 发生任何故障都有可能损坏下游电力电子器件。

    最棒的

    Matthew