This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:我们能否在不需要&quot 的寄存器中使用"EALLOW &EDIS "EALLOW &EDIS "?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803772/ccs-tms320f28035-can-we-use-eallow-edis-in-the-register-that-not-need-eallow-edis

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我们是否可以在不需要 " EALLOW & EDIS"的寄存器中使用" EALLOW & EDIS "?

这是否会在代码中严重结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了额外的周期、我认为它不会对代码产生任何影响。

    谢谢
    Vasudha