This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Uniflash 进行加密

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803654/tms320f28379d-encryption-with-uniflash

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用的是 Uniflash 版本 5.0.2289、并尝试设置独立安装程序、以便让客户在将来更新软件。 我们将设置加密位、以便安装程序必须在分发包中具有加密位。 有两个问题。 第一个问题是加密位设置为纯文本? 第二个问题是映像也没有加密? 此类加密设置是否可用?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    UniFlash 不支持 C2000器件的任何加密功能。

    谢谢、此致、
    Vamsi