请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想测试 TMS320F28069的 ADC 引脚。
我想在 TMS320F28069的 ADC 引脚上应用正弦波、并将其转换为方波。
我有没有任何方法可以这么做、或者我是否可以执行任何测试来测试所有 ADC 引脚。
我尝试运行 ADC_tempsense_conv 示例、但它以负数给出了度值和开尔文值。
我还尝试了 ADC_SOC 示例、但 VOLT[0]和 VOLT[1]显示了奇怪的值、这毫无意义。
谢谢、
Ayushi