请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374D 大家好, 关于 TMS320F28374D RAM 安全测试的问题。
大多数 RAM 都受数据和地址上的奇偶校验保护。
我了解了如何在 RAM 中为数据插入奇偶校验错误:
- 我首先使用 TEST 寄存器禁用该 RAM 上的奇偶校验(例如、MemCfgRegs.LSxTEST.bit.test_LS3 = 0)
- 我在该 RAM 上写入一个变量
- 我再次启用奇偶校验、并确认 NMI
 
如何对地址错误执行相同的操作? 我是说、如何仿真在 RAM 中对变量进行寻址时出现的奇偶校验错误?
此致
卡洛