This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D 上的闪存 API

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F2810, TMS320F2811, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803635/tms320f28379d-flash-api-on-28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TMS320F2811TMS320F2810C2000WARE

您好!

我之前使用的是 TMS320F2812。 使用此文档"TMS320F2810、TMS320F2811和 TMS320F2812闪存 API 版本2.10"非常容易理解和使用闪存 API

对所有内容都进行了分步说明、链接器文件和其他文件的修改。

现在我使用的是 TMS320F28379D、说实话、我很难理解如何使用闪存 API。 我使用"TMS320F2837xD 闪存 API"文档(spnu629)、但并不十分清楚。 例如、我必须如何修改链接器文件、源文件...

是否有任何其他文档或文件可用于了解如何使用它?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    TMS320F28x 和 F28379x 中的闪存包装程序不同。
    F28379x 闪存具有 ECC、因此闪存 API 中提供了不同的选项。

    我建议您浏览以下示例和 wiki 页面:
    1. C2000Ware 具有闪存 API 使用示例:F2837xD:C2000Ware_x_xx_xx_xx \device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming。
    2.使用闪存 API 和 ECC 的有用 wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Flash_FAQ

    希望您阅读 TRM 中的闪存章节-这将有助于更好地理解闪存 API 指南(如指南中所述)。

    查看闪存 API 使用示例、wiki 和指南后、如果您仍有疑问、请告诉我、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi