请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 CCS 8.0和 XDS100V2调试 F28335上的软件。
我发现的问题是 、调用函数"printf"后、SCIB 寄存器 SCIRXST 中的 RXERROR、RXRDY、FE、OE 位都设置为"1"。 这怎么可能发生?
我可以在 CCS 的控制台中看到从 printf 发送的消息、同时 SCIB 设置为38400波特率、用于程序中的串行通信。 感谢你的帮助。