This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F2808:当输入时钟 OSCCLK 失败时,看门狗将不起作用,对吧?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802771/f2808-when-input-clock-oscclk-fails-the-watch-dog-will-not-work-right

器件型号:TMS320F2808

根据数据表、 当输入时钟 OSCCLK 发生故障时、看门狗计数器将停止、因此无法触发看门狗复位、对吧?

请使用手机 â"扫一扫"x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、但该器件具有内部缺少时钟检测逻辑、如果 OSCCLK 发生故障、该逻辑将使器件复位。 有关更多信息、请参阅 TRM 中的第3.2.2节。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:本文档的第3.2.2节:
    www.ti.com/.../spru712h.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    你是对的。  如果 OSCCLK 失败、WD 将停止。  但是、OSCCLK 故障将触发缺少时钟检测、这将使器件复位。  复位后、软件可以检查 OSCCLK 是否发生故障并采取适当的操作。  请参阅 TRM SPRU712H 第3.2.2节。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    谢谢!