This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:当输入时钟 OSCCLK 发生故障时,看门狗不能工作,对吧?

Guru**** 2766585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802770/tms320f2808-when-the-input-clock-oscclk-fails-the-watchdog-can-not-work-right

器件型号:TMS320F2808

根据数据表、 当输入时钟 OSCCLK 发生故障时、看门狗计数器将停止、因此无法触发看门狗复位、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 如数据表中明确说明的那样、不能进行 WD 启动的复位。 仅缺少时钟复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!