This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:分步说明

Guru**** 2925750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, MOTORKITSCNCD69MISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802442/tmdshvmtrinspin-step-by-step-instructions

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

大家好、

我们的客户正在寻找提供 TMDSHVMTRINSPIN 使用分步说明的手册或视频 、我们是否有这些材料?

此外、我们的客户在寻找3ph 无传感器24极1588伏1440hz BLDC 控制器时需要帮助。  

提前感谢您的帮助。

此致、

Carlo Cabaccan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    TMDSHVMTRINSPIN 的用户指南和软件都在 该 套件的网站上。 最具代表性的材料如下。

    - InstaSPIN-FOC 用户指南: http://www.ti.com/lit/pdf/spruhj1

    -软件包(MotorWare): http://www.ti.com/tool/motorware (包含硬件板快速入门 指南和实验室用户指南 以及完整的软件包)

    您还可以在 www.ti.com/instaspin 上找到 InstaSPIN-FOC 的一些视频片段。    

    以下视频可能对 如何评估 InstaSPIN-FOC 解决方案有所帮助。

    https://training.ti.com/c2000-instaspin-evaluation-production-evaluating-instaspin

    我认为电机规格适用于 PMSM 直接驱动型洗衣机。  我们具有 HV_KIT (TMDSHVMTRINSPIN) 的 InstaSPIN-FOC 是此类应用的最佳组合。

    如果您的客户不熟悉 InstaSPIN-FOC 解决方案,  则可选择使用 GUI (www.ti.com/.../motorkitscncd69miso)进行评估。  

    Motorware 具有许多 用于 分步评估的示例代码。 请在 MotorWare 中找到实验室测试用户指南。  

    供参考。 lab9_project 是 高速电机运行时磁弱功能的示例。