This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的专家工程师:
我想知道如何检查 F28335上的 NaN。
Nan 和 isnan ()不是由 math.h 提供的
请告诉我如何操作?
---- 我尝试按如下方式进行检查
FLOAT32* test_na_pf;
uint32 test_long;
TEST_long = 0xFFFFFFFF;
test_na_pf =(FLOAT32*)&test_long;
if (FLT_min >* test_no_pf){
法官_1 = 1;
}
if (FLT_MAX <* TEST_NAN_pf){
法官_2 = 1;
}
->结果
法官_1 = 1、法官_2 = 0
----
此致、
Hidehiko
尊敬的 Edward:
感谢你的答复。
我理解您的意思。
此致、
Hidehiko