This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:评估套件支持外部直流电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800576/tmdshvmtrpfckit-evaluation-kit-capabilities-a-external-dc-power-supply

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

与我的三相 BLDC 伺服电机的运行测试相结合、我 需要 对 该电机进行负载测试 、该电机在短时间 内需要高达13.5安培的电流(持续时间约为30秒至1分钟)。 我的问题是:如果我连接一个最大输出额定值为350VDC 和17A 的外部隔离式直流电源、我能否使用此 TI 驱动器/评估板执行高达13.5A 的负载测试。 套件?

Ron Stewart    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该套件的额定电流仅为10A 左右。 此套件可能无法进行此类测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh;感谢您迅速回复我的问题。 我觉得此套件在负载测试方面会受到限制。 新问题:TI 是否有评估。 套件的额定电流或高于13.5安培、并且与我的电流套件具有非常相似的三相 BLDC 运行能力?
    Ron Stewart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不适用于相同类型的350V/15A。 我们提供并网逆变器、您可以访问 www.ti.com/.../TIDA-01606。 不确定是否可以根据您的要求对其进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道 TIDA-01606何时有售? 我只会将其用于测试和评估目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    TIDA-01606仅作为 TI 参考设计发布、其中我们提供了 BOM 和设计文件、但我们不会将其出售。

    -Manish