This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:F28379D 偏置电路设计的硬件支持。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802300/tms320f28379s-hw-support-for-f28379d-biasing-circuit-designing

器件型号:TMS320F28379S

大家好、团队、
我需要您的支持来查看我的微控制器设计。
我使用 F28379D 设计电路。
在我的应用中、我需要从模拟输入和 PWM 输入中获取数据。

我可以正确分配模拟输入、但我无法找到频率/PWM 输入。
数据表中提到了 ECAP 可用于此目的、但没有为此分配特定引脚。

这是我的微控制器原理图设计、请您查看并提出您的意见。

e2e.ti.com/.../MICRO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题让我有点困惑。 PWM 输入究竟意味着什么?
    PWM 通常是控制功率级开关的输出。
    ECAP 模块可用于捕获波形。
    请注意、eCAP 的输入通过 InputXBAR 进行路由。
    请参阅图9-1。 在器件 TRM 中输入 X-BAR。