请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 您好!
我们遇到了在外部和内部(带隙)基准之间动态切换 ADC 基准的问题。 在使用 ADCREFSEL 更改基准电压后、控制器似乎实际上并未使用不同的基准电压源。
浏览论坛后,我找到了 Matthew Rate 对相关问题的以下回答( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/54326 )
"您可以在内部/外部基准之间动态切换以适应不同的输入、但在这种情况下、您需要在切换后提供一些稳定时间、我认为100us 是可以的、但我需要跟进这方面的情况。"
是否有任何文档对此事实进行了陈述或进一步解释? 给定的答案对于 F28069也有效吗?在基准之间切换真正需要多长时间?
谢谢
Wolfgang