This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:该板未通过 RS232连接到 PC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802165/ccs-tms320f28335-the-board-is-not-connected-to-pc-via-rs232

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一个由 Technosoft 生产的板。 该板具有 F28335、RS232和 JTAG 引脚。 该板通过 RS232连接到 PC。  通常情况下、卡具有特殊程序、卡通过 RS232连接到此程序。 我使用 XDS100V2从 Matlab 嵌入式编码器和 CCS 对卡进行编程。  通过 JTAG 对卡进行编程后、我不再通过 RS232连接到卡。  为什么我无法再连接到该卡。

e2e.ti.com/.../P091.046.UM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会擦除闪存中启用通过 SCI 通信的"监视器"程序。 除非您恢复监护仪程序、否则您将无法通过 RS232与电路板通信。

    [引用] MSK28335 DSC 板和 PC 之间的基本通信程序是 MON28335 (在 MSK28335 DSC 板上)和 MONPC28x 监视器(在 PC 上)。 图1.4显示了这些程序的基本结构。

    MON28335 - MSK28335 DSC 板的监视程序-使用‘F28335的 SCI 接口与 PC 进行串行通信。 [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。