This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280048:TMS320F280048:与内部 DC-DC 稳压器共享的 GPIO 23上的 GPIO Init 过程失败

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800774/ccs-tms320f280048-tms320f280048-gpio-init-procedure-fails-on-gpio-23-shared-with-internal-dc-dc-regulator

器件型号:TMS320F280048

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

无法控制 GPIO23输出高电平、代码如下:

ASysCtl_disableDCDC();
GPIO_setPadConfig (23、GPIO_PIN_TYPE_STD);//启用 GPIO9上的上拉
GPIO_writePin (23、1);//加载输出锁存器
GPIO_setPinConfig (GPIO_23_GPIO23);// GPIO9 = GPIO9
GPIO_setDirectionMode (23、GPIO_DIR_MODE_OUT);// GPIO9 =输出
GPIO_setAnalogMode (23、GPIO_ANALOG_DISABLED);// GPIO9 =输出

我哪里出错了,或者错过了什么?

此致、

用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们您正在使用的器件的完整器件型号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用的是 TMS320f280048pm-64。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户6001065:

    您所示的代码序列是正确的、应在此器件上运行以驱动 GPIO23。

    您拥有的设备可能存在问题。 我建议您通过您购买的销售渠道退回设备、并订购替换产品。 我们的退货团队可以在收到商品后立即跟进并确认问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    无法在同一芯片上重复出现此问题?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们已确认代码序列适用于所有器件。  我们认为您的特定单元存在问题。  如果您用新的替换它、它应该可以正常工作。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、我们可以在退货流程中进一步跟进、具体取决于您通过哪个渠道购买商品。

    此致、
    Jason