This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LaunchPad F28379D QEP 问题

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801979/tms320f28379d-launch-pad-f28379d-qep-issues

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM

我作为 

我使用 BOOSTXL-DRV8305EVM + LaunchPad F28379D 组合。 除 QFLG.IEL 位外、所有器件均正常工作。 我尝试了两个编码器。 这两种方法都不起作用。 我查看了示波器上的信号、可以看到索引脉冲已连接。 (我尚未检查 IC 的输入、Launch Pad 上的 U2)。  我有一个基于 F28377S 的定制系统、该代码适用于该系统。 该系统还使用 GPIO 20、21和99。 GPIO99是索引。 我还检查了两个 LaunchPad 板。 它们都有相同的问题。 我在处理这些电路板时使用适当的 ESD 保护。 请帮帮我。  

谢谢、

Dhammika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了答案。 我还将 GPIO23配置为 EQEP1I。 这导致微控制器为 GPIO23和 GPIO99选择 GPIO。

    感谢每个人为寻找答案而努力。

    Dhammika