This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:如何在生产线上自动对 C2000进行编程

Guru**** 2552970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801923/tms320f28034-how-to-program-c2000-automatically-on-production-line

器件型号:TMS320F28034

你(们)好

我的客户希望设计一个软件系统、以便在生产线上自动对 C2000进行编程。  

读取和选择.out 文件并对其进行编程、无需手动操作。 目前、它是手动操作、通过 SCI 对其进行编程。

是否有任何相关文档? 我们不知道如何识别.out 文件并对其进行编程。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    遗憾的是、我们没有任何文档(或)示例代码可满足客户的需求。 我希望这将要求您开发某种类型的脚本项目(使用 python (或) perl)、该项目从其名称中标识正确的.out 文件、然后调用闪存编程工具对其进行编程。

    此致、

    曼诺伊