请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 DRV8312-C2-KIT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
示例代码中的示例 代码:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored。 我想知道以下变量的用途是什么。
HallMap[6]和 HallMapPointer。 我已经提到了相同的文件、它编写得很好、 示例代码中的每一行也有注释。 但我仍然不理解上述变量的用途。
为什么 HALL1.Revolutions 最初设置为-3?