This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:检查3.3V 上电时间

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798748/tms320f28034-check-about-3-3v-power-on-time

器件型号:TMS320F28034

你(们)好

3.3V 上电的典型时间是多久?

如下面的蓝色曲线所示、3.3V 上电时间为40mS。

与您再次核实、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    F2803x 数据表中没有指定最小斜升速率、因此这应该是可以的。

    在较新的器件(例如 F2837x)上、我们指定的最小电源斜升速率为330V/s、这相当于要求电源在大约10ms 内完全斜升。   

    为什么斜坡这么慢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们在这里有一些澄清。  虽然数据表中没有关于"电源斜升速率"的规格、但是需要观察一些参数、以确保当内部 POR/BOR 逻辑释放 XRSn 时器件处于正确状态。

    主要参数:

    BOR 最小电压跳变点:2.42V

    达到跳闸点后、BOR 保持 XRSn 的最小时间:400us  

    http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28027/datasheet/electrical-characteristics-tsprs4398192004100431#tsprs4398192004100431

    器件的 Vmin:2.97V

    http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28027/datasheet/recommended-operating-conditions-tsprs517-83120041015401#tsprs517_83120041015401

    总结:  

    高达至少2.42V 的片上 POR/BOR 逻辑将使 XRSn 引脚保持低电平有效、从而使器件处于复位状态。  重要的是、当模块释放 XRSn 时、器件 VDDIO 处于数据表中的工作范围内、即2.97V 或更高。

    使用上述参数意味着、在达到2.42V 后、我们有400us、其中电压为2.97V、因此我们处于规格范围内。

    2.97V-2.42V = 0.55V   0.55V/400us = 1.375V/ms 斜坡速率

    如果我们假设斜升速率在0V 至3.3V (标称目标值)之间呈线性关系、则意味着客户显示的总斜升需要在2.4ms 内发生、以避免出现任何潜在问题。

    此时、客户斜坡超出规格、在 BOR 发布指定的最短时间内仅为~2.5xxV。

    请记住、这是最坏的情况、如果特定器件上的 BOR 限制较高或 XRSn 释放时间较大、这将提供更大的裕度;但对于生产、需要使用最坏情况编号来确保所有器件正常运行。

    最后、这假定客户没有基于 VDDIO 从外部驱动 XRSn 的有源电压监控器、并且只依赖内部逻辑进行 XRSn 控制。  如果客户控制 XRSn、只要 XRSn 在 Vmin = 2.97V 之前未被释放、斜升速率就会更长。

    最棒的
    Matthew