This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:LaunchPad 的 Gerber 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801501/tms320f280049c-gerber-files-for-launchpad

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CC2000WARE

您好!

是否可以获取 LAUNCHXL-F280049C 的 Gerber 文件?

我希望确保连接器与我正在使用的板对齐。

谢谢、

Joseph Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    可以从 TI 下载的 C2000Ware 中包含光绘文件。 以下是这些文件的位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F280049C\MCU025a\gerber 文件

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你