This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28376D:CCS。 8.0.0.00016无法在较新的器件上进行调试

Guru**** 2382830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800560/ccs-tms320f28376d-ccs-8-0-0-00016-not-able-to-enter-debug-on-newer-devices

器件型号:TMS320F28376D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

  我一直在使用 CCS。 8.0.0.00016  + Blackhawk 完全没有 问题。

现在  ,安装  相同 F28376D 、使用相同 PC 和相同 CCS 的较新电路板。 8.0.0.00016  和相同的 Blackhawk   我无法进入 调试 --> 我收到此错误:

 

"C28xx_CPU1:GEL 输出:

内存映射初始化完成

C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。

C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x93138@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\work\........... \TMS320F28376D_CPU1\Debug\TMS320F28376D_CPU1.Out:发生数据验证错误,文件加载失败。”

使用  另一台装有 CCS 8.3的 PC 和 相同 Blackhwak 的较新电路板与较新的 DSP  相同。  (我们在 CCS8.3中唯一要改变的是更改为 lib rts2800_fpu32.lib  来停止编译问题)。

我使用    XDS100测试了相同的电路板 、但行为完全相同  

请注意什么可能会出错 ?   由于传统、我必须留在 CCS 上。 8.0.00016

在附加中,您可以看到使用    CCS 的较旧(工作中)和较新(不工作) F28376D 器件的图片。 8.0.0.00016

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    [引用]使用  另一台 PC (具有 CCS 8.3 )和同一台 Blackhwak   的具有较新 DSP 的相同较新电路板正在工作。 (我们在 CCS8.3中唯一要改变的是更改为 lib rts2800_fpu32.lib  来停止编译问题)。 [/报价]

    根据这一点、您现在使用的是不同的 PC。 如果您使用旧 PC、问题是否会消失? 如果是、请确保已下载所有 CCS 更新。 您可以从 CCS 菜单(Help -> Check for Updates)检查更新。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,
    两台 PC 完全相同(公司 PC),区别在于 CCS 版本。 8.3还可以,旧的8.000有问题...
    这只是 CCS 版本问题...
    对于项目 leagy、我必须使用较旧的 CCS。 8.0.0.00016:它有什么问题?
    我可以检查什么?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    在 CCS 中检查以下软件包的更新(CCS 调试窗口->帮助->检查更新):
    (i)仿真包(您正在使用)
    (ii) TI C2000器件支持
    (iii) CCS 闪存内容(有时此软件包被命名为“Debug Server Flash”)
    ㈣调试服务器

    安装这些软件包的更新、并查看是否有用。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,
    我们进行了所有更新(逐个),这一个解决了问题:
    --> TI C2000器件支持4.2.7.0,这次错误消失,我能够使用 CCS 8.0.0.00016再次进行调试。
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    很高兴更新 TI C2000器件支持包有助于解决该问题。

    我要关闭这个帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi