This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:C2000 Piccolo LaunchPad

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, REMOTI, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801035/ccs-tms320f28027-c2000-piccolo-launchpad

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试导入内置 CCS 示例(闪烁 LED)。 但是、我得到了如下所示的以下误差。 顺便说一下、我没有对该示例进行任何更改


****为项目 Example_2802xGpioToggle 构建配置调试****

"D:\\ti\\ccs\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

编译文件:"../example_2802xGpioToggle.c"
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:--include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --define="d_supervisit_gui=d_guidese-tog_express-pension-g_gui_de2c -pensor_gui_gui_gui_gui=d_guides=g_guidese-tog_gui_guidese-d_guides=-ine-tog_guidese-d_guidese-d_guides=-pine-d_guidese-d_guidese-d_guides=g_guides=-ine-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_ines
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:9:目标'example_2802xGpioToggle.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[Example_2802xGpioToggle.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/source/F2802x_GlobalVariableDefs.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/source/F2802x_GlobalVariableDefs.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --define=d_supervisore-d_decure-compress-d_gui_gui=d_guides=g_guidi_gui=d_inese-d_guidese-d_guides=g_guidese-d_guides=g_guides=g_guidese-d_gui_guides=g_guidese-d_guides=g_gui_inese-d_guides=g_guidese-d_guides=g_guidese-d_guides=g_guides=-
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:16:目标'F2802x_GlobalVariableDefs.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_GlobalVariableDefs.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_codestartbranch.asm
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_codestartbranch.asm --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --define=d_supervisore-d_express-d_remote_dproc -d_remoti_de2c -censoritive-d_gui_diag=d_remote_remotiagese-d_gui_ines=d_gui_gui_inese-d_gui_guides=d_guidese-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_guides=-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_ines=d_guides=
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:23:目标'F2802x_codestartbranch.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_codestartbranch.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_defaultisr.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_defaultisr.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --include_path="D:--define=d_debug_supervisd=d_remoti_diag-out-cense=g_di_deti_remoti=-out-cense_di_di_di_di_deti_deti_remoti=-out-out-out-cense_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_di_supervisoti_di_gui=-out-out-out-out-out-out-out-out-out
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:30:目标'F2802x_defaultisr.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_defaultisr.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_piectrl.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_piectrl.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --define = D:supervisor_d=cabi_decure-compress-d_gui_gui_gui=d_guidese-tidi_gui=100_gui_guides=d_gui_guidese-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_gui_guides=d_guidese-d_guidese-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_guides=d_inese-d_guidese-d_guides=-d_
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:37:目标'F2802x_PIECTRL.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_PIECTRL.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_pievect.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_pievect.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --include_path="D:--define=d_supervisit_gui=100–proc-d_remote_remoti_decure-d_guiages=d_gui_ines=d_gui_inese-de-d_guides=d_gui_guidese-d_gui_ines=d_guidese-d_gui_guides=100ms-ine-d_gui_guides=d_gui_gui_guides=-d_gui_ines=-d_gui_ines=d_
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:44:目标'F2802x_pievect.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_pievect.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_sysctrl.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_sysctrl.c --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --include_path="D:--define=d_supervisor_debug_remote_de-compress-de-d_remote_ensori_de2c -censori_di_gui=d_gui_inese-compress-d_gui_di_gui_ines=d_gui_gui_gui=d_guidese-d_inese-d_guidese-d_guides=d_guidese-d_guides=d_gui_gui_inese-d_guides=-d_gui
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:51:目标'F2802x_sysctrl.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_sysctrl.obj]错误1.
编译文件:"d:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_usdelay.asm
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --include_path="D:/ti/ccs/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.2.LTS/include --include_path="/packages/ti/xdais --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_headers/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230 --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/source/f2802x_usdelay.asm --include_path="D:/ti/controlSUITE/device_support/f2802x/v230/f2802x_common/include --include_path="D:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v15c/include --include_path="D:--define=-- supervisore-d_debug_remoti_de2c -censori_de=de-compress-censore-de-d_remote_remoti_di_di_di_diag-censori_de=-censore_de=-censore_di_di_di_di_di_di_di_di_di_remoti_di_di_di_diag-cep-out-censore_di_gui_gui_gui_gui=-c
备注:-output_all_syms 已弃用、并将在后续中删除
版本。 这现在是编译器的默认行为。
subdir_rules.mk:58:目标'F2802x_usdelay.obj'的配方失败
错误:不再支持--cdebug_asm_data
gmake:***[F2802x_usdelay.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邱阳

    请首先下载 C2000Ware、获取 F2802x 器件支持的最新版本。 其次、更新项目属性以使用 C2000Ware 中的配套工具。 第三、我建议您还更新到最新版本的 CCS 和 C2000编译器。 应从工程设置中删除有关弃用标志的任何警告。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qzino、

    C2000Ware 和 controlSUITE 之间的区别是什么? 原因我当前正在使用 controlSUITE 中的示例。  

    我已经下载了 C2000Ware、现在尝试从其中导入示例。

    此致

    秋阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邱阳

    C2000Ware 是 controlSUITE 的替代产品。 这是一款更新和改进的 SDK、适用于我们的 C2000SW 配套资料。 不再维护 controlSUITE。 最新更新通过 C2000Ware 提供。 有关两者之间差异的更多信息、请查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/ug/sprui45a/sprui45a.pdf

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qzino、

    非常感谢! 它现在正在工作。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它在工作。 感谢您的反馈。

    此致、
    Ozino