This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798451/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

你(们)好

我使用 TMS320f28377构建了一个电路板。 我使用的是 XDS110探针。 连接5到15分钟后出现错误。 我的 CCS 似乎是最新的。

*****

C28xx_CPU1:GEL 输出:

内存映射初始化完成

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005)

C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0xB693)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005)

C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态

C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    我建议在示波器上观察电源和 XRSn、以查看是否在任何时候发生复位、欠压或过压。 您还可以启用 XCLKOUT 并观察是否出现任何与时钟相关的问题。

    运行代码时是否发生错误? 如果是、代码是否可以执行任何操作来使器件复位或触发 NMI 或看门狗类型事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    您是否能够解决您的问题?