This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D 中的 upp MSG RAM

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800879/tms320f28379d-upp-msg-ram-in-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

在手册中、我注意到以下说明:

我对 CPU/CLA 地址和 uPP DMA 地址的定义感到困惑。  这2个地址之间的区别是什么?  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    upp 有自己的 DMA 接口(而不是系统 DMA)来访问这些消息 RAM。 地址差异是由16位寻址与字节寻址造成的。 CPU (C28x)/CLA 具有16位寻址、其中 uPP DMA 具有字节寻址。

    希望这一点很清楚。

    此致、
    Vivek Singh