This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000ware 中的 F28379D USB 示例

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800464/tms320f28379d-f28379d-usb-examples-in-c2000ware

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在与客户合作处理 F28379D 的 USB。 实际上、我还是 USB 的初学者、我想确认以下基本问题:

在 USB_dev_serial_cpu01项目中、似乎在这个项目中使用了 SCI 和 USB。 因此、我对项目要演示什么并不感到困惑? 您可以帮助解释该项目的架构吗?

2.我注意到我们  同时有 USB_DEV_serial 和 USB_DEV_BULK、这两个项目之间有何区别? 如果我们想实现更高的传输速度、我们应该选择哪一个? 我们如何支持双缓冲器?

3.请提供一些有关 USB 的入门指南吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、同时使用 SIC 和 USB。 一个端口接收的内容由另一个端口发送以进行响应。

    2、一个用作批量器件、另一个用作 CDC 串行类器件。

    3.您可以查看 C2000Ware 中提供的 USB 库用户指南以及 CCS 项目。 您还可以查看 www.beyondlogic.org/.../usb1.shtml

    此致、
    SAL