This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:未使用的 AIO 直接接地

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/799957/tms320f280041c-unused-aio-connect-to-ground-directly

器件型号:TMS320F280041C

尊敬的冠军,

我的一位客户将 F280041CPZS 的未使用 AIO 直接接地。 我看到您不建议在以前的 Piccolo 器件中使用该器件。

但我在 F28004X 数据表或 TRM 中未找到类似的警告。 F28004X 中是否也一样?

加电后、,编程前、芯片变得非常热。 您知道会发生什么问题吗?

此致  

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我向我的团队提问、然后我将回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA

    是否有此案例的更新?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x 的 AIO 可接地。 较新的器件删除了该要求。 其他原因必须导致 MCU 发热。 需要检查的是、

    • 电源引脚
    • 建议运行条件
    • 引脚灌电流或拉电流的数量。

    我将再次询问 AIO、如果我的发现与此处提到的结果不同、我将发布它。

    NIMA