This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:将代码从 CPU 移动到 CLA

Guru**** 2933700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800888/ccs-tms320f28069m-move-code-from-cpu-to-cla

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已成功在 TMS320F28069M 芯片上部署了一个三相 BLDC 电机控制器(使用场定向控制)。 为了便于实施、我很久以前就决定在 CPU 上对整个程序进行编程。

现在、我要通过将控制代码移动到 CLA 并将所有通信、信号处理和观测器留在 CPU 上来从 CPU 中转移一些负载。

我找不到任何介绍如何尽可能轻松地将代码从 CPU 移动到 CLA 的材料/文档。 显然、我希望再次避免从头开始编写所有代码。

您能否向我指出如何尽可能轻松地实现这一目标? 如果您有某种分步指南、包括存储器配置、编译器/链接器配置、包含文件、CLA/CPU 数据传输、将代码从 CPU 移动到 CLA 等、这将是一个巨大的帮助。

祝你一切顺利、

Simon