This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:采用曼彻斯特编码的 SDFM 时钟引脚

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, AMC1303E0510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800555/tms320f280049-sdfm-clock-pins-using-manchester-encoding

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: AMC1303E0510

我们将了解如何将一些 AMC1303E0510与使用模式2进行曼彻斯特编码的 TMS320F280049 SDFM 模块结合使用。  在第17.3节的 TRM 中、它说:

'当 MOD=2时、数据和调制时钟信号被编码为调制数据、如图17-4的模式2中所示。 在此模式下、时钟输入 SD-Cx 引脚应保持悬空。"

实际上、我们是否需要将引脚多路复用器配置为 SD-CX 引脚并将其悬空、或者我们是否可以将引脚多路复用器配置为不使用 SD-CX 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RWatt、

    使用 mode2 (曼彻斯特模式)时、可以将 SD-Cx 引脚用作 GPIO 引脚(或)该引脚上可用的其他外设选项。

    此致、

    曼诺伊