This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:需要了解有关"代码安全"此 DSP 控制器的功能的更多信息?

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798979/tms320lf2406a-need-to-know-more-about-code-security-feature-of-this-dsp-controller

器件型号:TMS320LF2406A

您好!

我需要有关240xA DSP 控制 器提供的"代码安全"的更多信息、这些控制器可防止未经授权的专有代码复制。

任何文档和/或实践经验。

此致。

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SPRU357C 的附录 E 中对 CSM 进行了清晰的解释。 您还在寻找什么其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项是、如果这是一个新项目、请考虑改用28035等较新器件。 LF2406A 是一款相当旧的器件。 该器件的整个工具链现在已停产、但支持非常有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    问题在于、我没有使用该系列的任何 MCU (我是说24x MCU)、并且由于客户坚持我应该使用
    TMS320LF2406A、尽管我有技术倾向。 我们要将程序从一个 TMS320LF2406A 复制到另一个 TMS320LF2406A、客户不确定旧密码。
    我主要想知道我们可以尝试密码多少次? 这是有关此 MCU 的 CSM 的问题、我在 SPRU357C 中找不到任何相关主题。

    BR
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细阅读此帖子: e2e.ti.com/.../795141 。 它具有您所需的所有信息。

    请将器件连接到 CCS3.3并检查密码位置、以了解是否存在密码。 "尝试"密码不现实、因为有2^64种组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错
    但我的意思是我们有20个密码可用于不同的项目、当我们想要逐个检查这些密码时、我想确保没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是问题。