This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:A/D 16位模式、共模电压测量值为 V (REFCM)+/- 50mV

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798170/tms320f28377s-a-d-16-bit-mode-common-mode-voltage-reqirement-of---50mv-of-v-refcm

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:THS4561

使用 TMS320F28377SPTP 并尝试使用16位 A/D 模式、但实现的输入信号不符合16位 A/D 模式共模电压测量值 V (REFCM)+/- 50mV。 我们当前计划更改为12位模式、以尝试解决我们在16位模式下看到的转换错误。 我们是否遗漏了任何东西? 希望使用16位模式、但目前无法满足共模电压要求。  此系列中的所有器件是否都有类似的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否对要转换为16位 ADC 的信号进行了说明(可能是示波器截图)?  您是否同时馈送差分输入(正极侧和负极侧)?  只是想看看我们是否有其他解决方案建议您在16位模式下解决问题。  是的、F2837x 系列中的所有器件在16位差分模式下都具有相同的共模电压要求。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要转换的信号不是差分信号。  它的工作电压介于0和3伏之间。  我们将其连接到 ADC 正输入端、并将接地基准(0V)连接到负输入端、这明显违反了共模电压范围上的器件规格。  我们正在考虑采用12位模式或更改我们的硬件设计、以便 从原始0至3伏单端信号源生成次级兼容差分信号。  如果您的电路实现了这一点、我们将有兴趣对其进行回顾。  

    谢谢、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    有多个放大 器可将单端信号转换为差分输出、您可以将其馈入 F28377S 16位 ADC 输入。  一个示例器件是 THS4561、如果您的电路板中有运算放大器的空间、但如果您的设计已设置、则您当然可以对您描述的单端信号使用12位模式。  选择实际上取决于您的应用所需的精度或分辨率。

    如果您需要有关此主题的任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我没有从您那里听到过有关此主题的反馈、因此我假设您的 F28377S 单端输入与差分输入问题已得到解决。 如果您对此主题仍有疑问或疑问、请将其发布在论坛中、我们将与您联系。

    此致、
    Joseph