This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:向 TRM 第3.15章提出了问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800078/tms320f28379s-question-to-trm-chapter-3-15

器件型号:TMS320F28379S

第3.15.23章对 UID 寄存器进行了非常详细的描述。 我想使用它们。 遗憾的是、UID_REGS 空间的基址缺失、并且所有寄存器都是相对于未知基址的偏移量进行描述的。 从何处启动 UID_REGS 段?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否有用于查询值的 API? 比如

    extern uint16_t sysctl_getDeviceParametric (sysctl_DeviceParametric 参数);
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    数据手册中给出了 UID_UNIQUE 位置的地址。

    UID_REGS 的基地址将为0x7000 03C0。 我还将提供输入以将其包含在 TRM 中。

    感谢您的反馈。

    此致、

    Vivek Singh