主题中讨论的其他器件:C2000WARE
C2000团队、
我正在查看 F28377D Launchpad 上的双 CPU 调试。 我正在使用 C2000Ware v1.0.6.0中的 blinky 程序。
1) 1)对于 CPU1、项目有两种闪存配置:独立和调试。 这两者之间的区别是什么?为什么? 我认为区别在于独立调用
IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH);
让 CPU2继续执行其引导 ROM、而调试不会继续。 但是、如果是、调试版本如何使 CPU2运行?
2) 2)我在 CCSv8.3中注意到、如果我将两个 CPU 都连接到仿真器、并在 CPU1上执行 CPU 复位、CCS 会抛出超时错误、并且两个 CPU 立即断开连接。 为什么?
3) 3)给定上述(2)、在执行调试序列后、如何完全复位(使用调试重新开始)?
谢谢、此致、
David