This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:TI RTOS 和 CPU2

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/799775/rtos-tms320f28379d-ti-rtos-and-cpu2

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

你好!  

是否可以在 TMS320F28379D MCU 的 CPU2上创建和运行 TI RTOS 项目?

我将创建一个具有实时控制和 EtherCAT 通信的复杂应用。 我想知道将 TI RTOS 迁移到 CPU2或 EtherCAT 服务是否更好。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 TI-RTOS 可在任一内核上运行(或在两个内核上运行)。