This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:TIDM-100套件独立运行、无需调试

Guru**** 2757285 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798913/ccs-tidm-1000-tidm-100-kit-in-stand-alone-without-debugging

器件型号:TIDM-1000

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户希望将我们 的 TIDM-1000 用于其项目。

有关 以前的信息、请参阅之前的 e2e 帖子 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/787056

仍然参考 TIDM1000套件、我确认客户能够使用 开发环境提供的 powerSUITE 在各种配置中使用它。
但是、该套件只能在"调试"阶段使用、只能按照随附的指令逐步进行操作。 实际上、客户尝试"刷写"微型 TMS320F28379D (因此不在调试中)、但套件不会打开。
CodeComposerStudio 套件是否提供了对微控制器进行编程的选项、以便在独立模式下(无需调试)打开套件、只需提供输入电压(或使用 TIDM1000中的开/关 J9跳线)、而无需亲自操作代码?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    我们将远程启用功能放在硬件上、但我们从未对其进行过测试、这将是客户可能需要通过研究原理图和代码并自行推断如何实现此功能来实现的操作。

    代码耗尽闪存、因此可以正常工作、请在此处查看我的回复

    e2e.ti.com/.../2545225