This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28375D:使用 CLA ROM 中的 CLA 数学表

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798600/compiler-tms320f28375d-using-cla-math-tables-from-cla-rom

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我目前使用的是使用标准库的 CLA 数学表、将表加载到闪存中、然后复制到 RAM。 很明显、如果我使用 CLA 数据 ROM 中的 CLA 数学表

我可以避免加载闪存并节省一些 RAM 空间。 但这会影响执行时间吗? 因为我一直在使用 ROM 中的表。 哪种方法更好?

请详细说明

谢谢你

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、

    CLA 数据 ROM 没有任何等待状态。 您应该观察到与 RAM 中包含表时相同的性能。

    此致
    Lori