This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CSM 应用:加载程序、但验证失败

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/797833/tms320f28035-csm-application-load-program-but-fails-to-verify

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当使用 CSM 密码时、我的客户在加载代码后验证代码时遇到问题。 我们使用最新版本的 Uniflash 并加载十六进制文件。  

1. Uniflash 是否在加载代码后复位器件? 之后器件会自动锁定吗?

2.即使成功解锁代码,我们也无法验证代码。

3.为什么我们在0x003F7FFB 上看到加载/验证错误? 在解锁器件后立即尝试验证时、我们会看到错误0x3E8001。

我们通过拉低 GPIO34将器件置于等待模式。 GPIO31是 TDO、我们将其单独保留-我们应该对 TDO 做些什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    [引述] 1. Uniflash 是否 在加载代码后复位器件? 之后器件是否会自动锁定?[/quot]

    是的、Uniflash 会在加载代码后复位器件。  是加载期间工具本身产生的错误、或者用户作为单独的任务执行验证并获取错误。

    我将检查 其他两个问题并返回给您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证在加载过程结束时自动发生、错误是该过程的结果。 手动验证代码也会生成错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我的问题与十六进制文件的生成有关。 使用.out 文件时、我看不到任何问题。 我在以下论坛中讨论这个问题-也许您也可以对此作出贡献:
    e2e.ti.com/.../2954033

    谢谢!