This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSHVMTRPFCKIT:100至180适配器卡引脚分配标志。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798030/compiler-tmdshvmtrpfckit-100-to-180-adapter_card-pinout-signification

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMDSCNCD28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 您好、

我正在使用 TI 在 F28335上开发的 TI 代码来进行交流机器控制、我想在 F28377D DSP (TMDSCNCD28377D)上运行控制电机代码 、并且我正在进行迁移过程、

我正在使用100至180适配卡,以便能够使用 TMDSHVMTRPFCKIT 套件来测试 最终代码(迁移后) ,

我的问题是关于引脚排列 Adapte_Card 图、

请您向我解释一下什么是 ADC-COMP-WT-B_(-)、ADC-COMP-PCMC-B1、... ETC 代表、

在下面的引脚图中,我注意到 F28377D 180Pin 和100至180适配器之间有差异? 您能否向我解释为什么使用相同连接器(180)时会出现差异?

提前感谢您、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉造成混淆。  在创建180至100引脚适配器卡时、controlCARD 标准未固定。  因此、原理图中的许多标签可能会产生误导。  我将提出一项改进这项工作的请求。

    不过、180cCARD_pinout 映射可信任。  请注意、显示外设功能的彩色列并不是一个全面的列表-这些只是我们尝试启用的外设、从基于 HSEC 的 controlCARD 到基于 HSEC 的 controlCARD。

    ===

    对于您正在执行的操作、我建议您使用 controlCARD 目录中的100DIMmap pdf。  这将为您提供 C2000器件与高压电机控制板之间的更直接的映射。
    (例如用于 controlSUITE:\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\)

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett