This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:C2000-GANG 编程器的存储器选项中 OTP 编程的可选地址范围问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841948/f28m35h52c-problem-on-optional-address-range-for-otp-programming-in-memory-option-of-c2000-gang-programmer

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

大家好、

    我使用 C2000-GANG 编程器对28M35H52C 双核微控制器进行编程。 考虑到器件受保护时密码的安全性、OTP 中地址为0x680800的 PasswordLock 寄存器应设置为使其密码对 JTAG 调试不可见。 但是、 在  C2000-GANG 软件的存储器选项中、28M35H52C 的可选 OTP 编程地址必须在0x681000到0x68101F 的范围内。 因此,当我在0x680800处选择具有 PasswordLock 寄存器的.hex 代码文件时,会报告一个错误,即‘所选 MCU 中的文件代码超出范围’。   如何解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    这是 C2000-GANG 中的一个已知错误。

    Elprotronic 最近修复了此问题。  固定版本尚未发布。   

    它将在一周后发布。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢你的帮助。

    我收到了 C2000-GANG 的测试版本、但问题似乎没有完全解决。 现在,“内存选项”中的 OTP 地址范围确实可以选择为包含0x680800-0x680804,但在单击“打开代码文件”并选择具有此地址的文件后,仍然感到震惊的是,0x680800-0x680804超出范围。 这些地址无法正确编程。

    在测试过程中、发现了另一个问题、需要解决。 当使用 C2000-GANG 对28M35的 M3内核进行编程时、如果选中"Write CSM"按钮旁边的"enable"复选框、CSM 密码将自动写入。 虽然 ZONE1的 CSM 密码被正确写入,但似乎有些未知的 ZONE2的 CSM 密码被意外写入,并且扇区 A 受到保护,即使 ZONE2的 CSM 密码不包含在代码文件中。 相反、如果不选中"enable"复选框、Zone1和 ZONE2的 CSM 密码都可以正确写入。

     这个问题对于28M35的 C28内核编程是不存在的,这意味着可以根据“启用”复选框自动正确地写入 C28的 CSM 密码。

     谢谢、此致、

    吕军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    感谢您的反馈。  

    Elprotronic 正致力于修复它们、并将向您发送更新。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi,

        今天、我收到 了 C2000-GANG 的第二个测试版本。 单击“Open code file”(打开代码文件)并选择 OTP 地址 为0x680800-0x680803的文件后,将报告如下警告。 也许我仍然需要专家的帮助。

     谢谢、此致、

     吕军

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    您是否正在尝试在 OTP 中重新编程该字段?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我没有尝试在 OTP 中重新编程该域。 它从未被编程。 在 选择文件时和编程之前报告警告。

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lu、

    感谢您的澄清。

    这有助于很好地理解上下文。

    此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lu、

    Elprotronic 在验证 OTPSECLOCK 中的锁定射野程序时丢失了几个单元。   

    我们今天为他们订购了器件。

    应该能够在本周结束前获得更新。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lu、

    Elprotronic 解决了该问题。  您是否收到了更新后的软件包?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢你的帮助。

    我已收到更新的软件包。 OTPSECLOCK 问题已修复、但仍需要修复一些其他 CSM 问题。  我已经向我的技术支持人员 Elprotronic 反馈了这些问题。

    谢谢、此致、
    LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lu、

    是的、Elprotronic 将解决这些小问题。   感谢您的反馈。

    我要关闭此帖子。  

    谢谢、此致、

    Vamsi