This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SCI 引导超时

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842909/tms320f280049-sci-boot-timeout

器件型号:TMS320F280049

您好、TI、

我们在 DSP 上使用 SCI 引导加载低级例程并测试卡。  

如果 TX 引脚被错误 的外部应用或短路驱动为低电平、我们有一个关于 SCI 引导保护的问题。

 DSP 是要在 SCI 引导时挂起还是在某个超时后跳转到闪存?   

在 sprui33a TMD p617"SCIBOOT 函数概述"中、我们可以看到在未收到有效密钥的情况下出现"跳转到闪存"。

我们希望"自动波特率锁定"也具有超时时间、并防止 DSP 在 LOWTX 引脚上挂起。

您能确认我们的期望吗?

谢谢、

此致、

PA N.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PA N、

    我们可以确认“自动波特率锁定”上有*否*超时。  如有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答,但这完全不是我所期望的...

    我的问题与 DSP 唤醒时 SCI Tx 引脚被"错误地"设置为0有关。  并启用 SCI 引导。

    这是否意味着在 TX 引脚被驱动为低电平时 DSP 将永远挂起"自动波特锁"?

     DSP 是否退出并跳转到闪存、因为它永远不会接收到"密钥"?

    3.如果可以进行这种挂起,如何防止 这种挂起或尽量减少这种挂起?

    谢谢、

    此致、

    PA N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、

    是否有人可以分析我的帖子并向我提供一些反馈?

    我们想知道  、在启用 SCI 引导的情况下、如果   无意中将 TX 引脚驱动为低电平、DSPTM 是否会挂起自动波特?

    谢谢、

    PA .N.

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PA: N.

    您的特定问题似乎与 TX 引脚意外短路有关。  首先、这会导致器件的输入配置出现故障、如您所知、防止这种情况发生非常重要。   

    对于等待自动波特率锁定的处理器、没有与该操作相关的超时。  因此、SCI 引导流程将永久等待锁定。  

    希望这能解答您的问题。  请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。  

    谢谢!

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    由于 TI DSP 通常会提出几种引导方法、我很惊讶 TX 引脚上的简单短接会导致 DSP 不确定挂起。

    1.  您确认 Tx 引脚的永久短路,同时还启用了其它启动,例如闪存启动,会导致 DSP 丢失,但通信永远不会发生? 即 DSP 永远不会跳到闪存?

    2.如果 TX 引脚发生非永久性短路、 您确认 一旦 TX 错误值消失、问题就会消失...

    谢谢、

    此致、PA N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PA N、  

    关于您的以下评论:

    >>由于 TI DSP 通常提出几种引导方法、我很惊讶 TX 引脚上的简单短接会导致 DSP 不确定挂起。

    您能解释一下您感到惊讶的原因吗?  您所期望的行为是什么、这是什么基础和理由。  只是需要你们做一些澄清、因为我可能遗漏了一些东西。  

    现在、关于项目1、您现在要问的是闪存启动。  您是否已将两个 GPIO 引脚(GPIO 24和 GPIO 32)配置为高电平?  

    对于您的第二个问题、是的、我希望引导过程如 TRM 中所述完成。  请参阅 图4-5中的流程图。 SCI 引导功能概述。

    谢谢、  

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PA N、  

    我认为您已经能够解决您遇到的问题。  请确认吗? 谢谢! Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    很抱歉回复太晚了...

    如您对我的问题的回答中所述:

    >>由于 TI DSP 通常提出几种引导方法、我很惊讶 TX 引脚上的简单短接会导致 DSP 不确定挂起。

    为了澄清我的想法:

    SCI 引导模式 使用多个关键字的检查来确定是否进入引导:如果密钥无效、则 DSP 会检查"VALID KeyValue 0x08AA"、然后检查"Jump to Flash"。 如果在某个"超时"之后自动波特未被锁定、我就会期望同样的行为。

    我发现这在 SCI 引导中是一个非常弱的点、此时也 可以跳转到闪存引导。

    在 SPI、I2C、CAN 引导模式中、如果密钥无效并且 在启动时没有悬挂在 GPIO 的错误值上的风险、则 DSP 退出。

    这是我的观点。 既然我们已经意识到了这一缺陷、我们将 会以不同的方式考虑我们的引导方法。

     谢谢、

    此致、

    PA Nicoletti。

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PA Nicoletti:  

    是的、请考虑使用稳定可靠输入配置的解决方案、因为这是确保可靠、可预测且符合规范行为的唯一方法。  

    我将继续并关闭此问题。  如果您需要进一步的帮助、请随时提交新的 TT。  

    谢谢!

    Krishna