主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMDSCNCD28335
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在测试基于 TMS320F28335的设计。 当我对内部闪存进行编程时、它工作正常。 未发现任何问题。
但是,对于一个特定的测试,必须通过“File->load program”选项对其进行编程。
这是第一次、尽管它消耗的电流比我对内部闪存进行编程时大。
我在外部为3.3V 电源、而使用 TPS62305DRC 的3.3V 电源为内核提供1.8V 电压。 是因为电源瞬态过冲而损坏吗?
我观察到2个 DSP 板和2个编程器(C2000系列)以完全相同的方式损坏。 我可以私下共享原理图和.out 文件。
我不想在没有根本原因识别的情况下尝试完全相同的新电路板工艺。
一如既往地感谢您的支持。