This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:所需的电压为 mm

Guru**** 2932970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841749/tms320f28021-mm-voltage-required

器件型号:TMS320F28021

你(们)好

     

        我的一位客户需要知道 TMS320F28021PTT ESD 中的 MM (机器模式)电压。 如果不能、请您提供吗?请您解释不能提供的原因吗?

 

 

此致、

黄威斯利

 

中国现场应用工程师

德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

手机:+86-189-2449-8998

电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    有关 CDM 模型值(等效于 mm)、请参阅数据表中的 ESD 额定值第5.2节

    另外、您可能还需要参考下面的 ESD 应用报告:

    https://www.ti.com/lit/an/ssya010a/ssya010a.pdf

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        因此、如果我的客户需要 TMS320F28021PTT 的 MM 电压、我能给他一个 CDM 电压来替代 MM 电压

    此致、

    黄威斯利

     

    中国现场应用工程师

    德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

    手机:+86-189-2449-8998

    电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    是的、您可以将 CDM 电压替换为 MM 电压。

    此致、

    Peter