This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:C2000-GANG OTP 地址

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, F28M35H52C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842253/f28m35h52c-c2000-gang-otp-address

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

尊敬的团队:

我的客户正在使用 F28M35H52C 和 C200-GANG。 C2000-GANG 软件中的存储器选项仅支持0x681000 - 0x68101F 用于28M35H52C OTP 编程地址范围。

但我检查了数据表和用户指南、它显示 OTP 的起始地址 为0x680800。

在 C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v207\Mware\cmd 中、它也显示如下

OTPSECLOCK :origin = 0x00680800,length = 0x0004
OTP_Reserved1:origin = 0x00680804,length = 0x0004
OTP_Reserved2:origin = 0x00680808,length = 0x0004
OTP_Z2_FLASH_START_ADDR :origin = 0x00680C,length = 0x0004
OTP_EMACID :origin = 0x00680810,length = 0x0008
OTP_Reserved3:origin = 0x00680818,length = 0x0004
Customer_OTP_MAIN_OSC_CLK_FREQ :origin = 0x0068081C,length = 0x0004
OTP_Reserved4:origin = 0x00680820,length = 0x0004
OTP_BOOT_MODE_GPIO_configure :origin = 0x00680824,length = 0x0004
OTP_Reserved5:origin = 0x00680828,length = 0x0004
OTP_Entry_point:origin = 0x0068082C,length = 0x0004
OTP_Reserved6:origin = 0x00680830,length = 0x0010 

请帮助。

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    数据表和链接器 cmd 文件是正确的。

    不确定 C2000-GANG 中最近是否有更改引入了此错误。

    我将要求 Elprotronic 为您检查此信息。

    您可以通过 support@elprotronic.com 联系他们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将如上所示为软件添加空间。  
    此致、
    Elprotronic
    support@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    我将离线向您发送更新的测试版软件包。

    请对其进行测试、并告知我们其运行情况。

    一旦您确认它适合您、Elprotronic 将发布正式版本。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    昨天、当我在论坛上回复时、我向您的电子邮件发送了包裹。  你明白了吗?

    请检查。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我现在收到了包裹! 我将对其进行测试并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    您是否尝试了我发送给您的软件包?

    请提供反馈。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    由于我没有收到任何来自您的反馈、我假设您能够正常使用封装。

    我要关闭此帖子。 如果您还有其他问题、可以重新打开该主题。 如果线程被锁定、您可以通过单击此页面右上角的"提出相关问题"按钮发布相关问题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自9月28日开始休假、因此无法及时回复您。 使用测试版后、我发现以下问题仍然存在。

    1 现在、Memory Option 中的 OTP 编程地址范围确实可以包含0x680800、但在单击软件中的 Open 代码文件并选择具有此地址的文件后、仍会报告0x680800-0x680804超出范围。

    2 28M35 M3内核出现程序烧录问题。 如果您在没有 CSM 密码的情况下烧录代码文件、则可以一直烧录。 如果使用 CSM 密码烧录代码文件、则第一次只能在没有密码的情况下烧录一次、然后无法烧录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    由于我们在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/845948上讨论这一点、我将关闭此帖子

    谢谢、此致、
    Vamsi