This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842088/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

您好、先生、

我正在使用 DesignDRIVE IDDK 套件开发电机控制系统、所有系统都能正常工作。问题仅在于加速和减速、如何设置所需的加速和 减速、如何设置最大加速和减速。 通过设置速度 PI 环路饱和值、但我想知道如何根据变频导出等系统应用设置所需的加速和减速。

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将速度命令输入速度环路时、通过预编程的加速度和贴图速率传递速度命令来生成速度命令。  您不应依赖于速度环路饱和值、因为在这种情况下、accel / decel 由负载惯性和负载转矩决定。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    主席先生、我的问题是如何在   IDDK 套件软件中更改电机的加速度和减速度、

    我们的终端客户需求是根据他们的需求改变加速和减速、我们需要您的帮助我们如何为客户开发一个软件、以便他们可以根据自己的需求改变基于 Delfino 双核 MCU 的电机控制逆变器的加速和减速。

    供您参考 "我们为客户开发逆变器、它将用于 CNC "

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这就是我试图回答的问题。 Acceln 和 Deceln 速率超出伺服环路的范围、用户应在其应用中对此进行处理。 我们没有标准模块。

    如果您可以在 每个 ISR 之后编写一个代码来使速度命令递增/递减一个特定的值、它将决定加速率/解速率。 希望你明白这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、您能告诉我在哪里可以找到 iddk 软件代码中的预编程 Acel /减速 值、正如您在第一次答复中提到的那样

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们所拥有的是一种粗略的方法、 可以查看模块 RC_MACRO 及其参数。 我们的示例中给出了该值。

    如果这不够好、您必须自行编写或自行临时创建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题得到解决、请关闭该主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于长时间保持沉默、我们假设问题已解决、并且正在关闭线程。