This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:哪里可以下载 TMDSCNCD28035‘s 原理图?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839267/tmdscncd28035-where-can-i-download-tmdscncd28035-s-schematic-diagram

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好,

在哪里可以下载 TMDSCNCD28035‘s 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在此处下载原理图:

    C2000Ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    我下载了 C2000Wire 并找到了包含电路板的文件夹。

    我尝试使用 Eagle 打开文件。 遗憾的是、原理图似乎与 Eagle 不兼容。

    您能否为 controlCARD 的原理图提供软件建议?

    此致、

    Bartosz