This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:安装 InstaSPIN 通用 GUI 时出现问题

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836315/launchxl-f28069m-problem-installing-instaspin-universal-gui

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:INSTASPINUNIVERSALGUI

我尝试下载此文件数次、当我运行 instaspinuniversalgui_v105.exe 程序时、Bitdefender 报告:


已修复勒索软件行为
45分钟前
特性:
勒索软件补救
流程 D:\Libs\Downloads\instaspinuniversalgui_v105.exe 会显示勒索软件行为并被阻止。 您的文件已受到保护、不会被更改。


如果不禁用 Bitdefender、我就无法安装它、我不愿意通过禁用它来冒险安装生产 PC。
我已附上 Bitdefender 消息的屏幕截图。

还有人看到过这样的警告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机上的安装程序没有任何问题。 但是、我使用的是不同的防病毒程序。 我快速搜索了该论坛、以查看是否有其他人报告了基于 GUI Composer 的安装程序和 Bitdefender 的问题、并且未找到任何问题。

    当用户遇到安装问题时、我们通常会向他们推荐临时禁用其防病毒软件或在可能的情况下为相关安装程序添加例外情况。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信您可以理解我对允许反病毒报告为"勒索软件表现出行为"的程序运行的犹豫、方法是禁用 Bitdefender 或添加例外、除非有人保证下载中实际上没有隐藏的内容。

    我还提请 Bitdefender 的支持人员注意这一点。  不确定他们是否会下载并查看该文件-我肯定希望有人能解释为什么认为该文件中包含勒索软件。

    我肯定会传递他们获得的任何结果。

    顺便说一下、我只向 Bitdefender 提供了指向网页的链接。  我可以将文件本身发送给他们吗?  当然、它是四分之一的 GB、但他们确实要求它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我明白了。 我想听听 Bitdefender 的说法。 让我们看看他们是否可以先从网站下载它。

    与此同时、我将把 GUI Composer 团队复制到这个主题中、看看他们是否有任何想法。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我没有比惠所建议的更多的东西了。 这不是很常见、但我们现在和之后都会听到某些防病毒软件的问题、尽管我自己没有听说过 BitDefender 的问题。  

    我还想听到 Bitdefender 的支持人员所说的话、并希望他们能够保证添加例外情况是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题的后续行动: e2e.ti.com/.../846648