This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027 Launchpad 上的外部晶振。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839357/ccs-tms320f28027-external-crystal-on-tms320f28027-launchpad

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 Launchpad TMS320F28027。 我想将外部20MHz 晶体与该 Launchpad 配合使用。

 如果有人知道如何使用 此板设置外部晶振、请建议我如何操作?

谢谢您、

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    您是从硬件还是软件的角度提出要求?

    在硬件方面、您需要使用表面贴装或穿孔晶体以及相应的负载电容值 C3/C4填充 Q1/Q2。

    软件方面、我建议查看 C2000ware 中的一个示例。 请参阅 InitSysCtrl()函数,并进一步参阅其中的以下函数:

    //
    //选择内部振荡器1作为时钟源(默认),然后全部关闭
    //未使用的时钟来节省功耗。
    //
    国际振荡1Sel(); 

    您将需要更改其中设置的一些位值。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的宝贵答复。 我将外部晶振焊接到 launchpad 上我卡在软件中。 现在、我将尝试您的解决方案。

    谢谢您、

    Sourcabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    好的、听起来不错。 深入了解IntOsc1Sel()函数和寄存器位设置应能让您实现所需的目的。

    您可以参考技术参考手册的时钟部分(1.3)中的寄存器位说明:

    http://www.ti.com/lit/sprui09

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。  

    我使用 XTALOscSel();在  InitSysCtrl()中;   在 IntOsc1Sel()中;解决了我的问题。

    但 现在我又面临另一个问题、即延迟功能不能正常工作、您能向我提出任何建议。

    谢谢您、

    Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    没错、忘记了有一个特定的 XTAL 函数。 很高兴听到这个消息。

    [引用 user="Sourcabh Patil"]但 现在我面临另一个问题、即延迟函数无法正常工作、您能向我建议其中的任何内容。

    您是在谈论 US_DELAY()函数,还是其他内容? 您能描述一下在它不能正常工作时看到的情况吗?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    您是否能够自行解决此问题? 如果这样、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我忘记进行 PLL 设置。 现在我解决了我的问题。

    感谢您的回复。现在您可以关闭此主题。

    谢谢您、

    Sourcabh Patil