大家好、
我们正在开发基于 TMS320F28379D 的定制板。 在 CPU1_FLASH 上成功刷写映像并能够引导。 目前、我们在引导 CPU2_FLASH 时遇到问题。
这些是我们遵循的步骤。
引导模式开关设置为(1 1)。
使用 CPU1_FLASH_ONstandalone 配置导入并编译 blinky_dc_cpu01。 代码执行成功、指示灯闪烁。
使用 CPU2_FLASH 配置导入并编译 blinky_dc_cpu02。 刷写成功、但 CPU2未引导(LED 未闪烁)。
3.要调试此问题 ,请在两个内核中启动两个映像。 我们观察到调试器在持续运行
操作
{
BootStatus = IPCGetBootStatus ()& C2_BootROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY;
} while (((bootStatus!= C2_BootROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY));
您能帮助解决此问题吗?
谢谢、
Pavani。