This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN 项目和实验:Lab9-Automatic Field D减弱

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843030/tms320f28069f-instaspin-projects-and-labs-lab9-automatic-field-weakening

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 InstaSPIN 项目和实验室有疑问。

具体而言、它位于 Lab9自动磁场减弱上。

 自动磁场减弱功能能否同时应用于 PMSM 和 ACIM 两种类型?

如果它可以应用于两种类型的电机、那么当它应用于 PMSM 或 ACIM 时有何区别?

当它被应用于 ACIM 时、 过调制的功能是否不受自动磁场减弱的影响?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅在 PMSM 上进行测试、不建议用于 ACIM。 可以同时对 FWC 应用过调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的指导。

    此问题已解决。

    此致、

    JS Yoo