This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC 模块:ADC 采样电容器上的初始电压是多少?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843387/tms320f280049-adc-module-what-is-the-initial-voltage-on-adc-sampling-capacitor

器件型号:TMS320F280049

尊敬的先生/女士、我现在从硬件角度对 ADC 采样和转换进行电气分析。

我是否可以知道在开始对每个 ADC 通道进行采样之前采样电容器上的初始电压是多少?

它是半 Vcc (3.3V/2= 1.65V)吗?

是否有地方可以找到此信息?

如果它在数据表或参考手册中、请帮助精确定位其中的页面。 我似乎找不到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    您不应依赖 S+H 电容器的起始值。  相反、将 S+H 持续时间设置得足够长、使输入能够通过启动 S+H 电压和驱动输入电压的任意组合实现稳定。

    对于仿真、我们通常将 Vin = VREFHI 和 S+H 的起始值设置为0V (反之亦然)、因为这将导致最大稳定距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    那么、您说 C2000 ADC 架构在采样前不会对采样电容器进行预充电?

    此致

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    正确;S+H 电容器不会以已知电压启动 S+H 相。